Presentación TPE3 en España

29/06/2015

Presentación TPE3

Comienza la gira de presentación de la revolucionaria TPE3 por las principales ciudades de España

Durante el mes de Junio han comenzado las jornadas técnicas de presentación de la nueva y revolucionaria TPE3 de Grundfos. Esta bomba será presentada en las principales ciudades de la península.

La TPE3 es un salto cuantitativo en las bombas en línea, con una eficiencia sin igual y una amplia gama de funciones inteligentes que la convierten en algo más que una bomba.

Con un convertidor de frecuencia incorporado, motor de imán permanente e hidráulica mejorada, la TPE3 es la bomba en línea más eficiente del mundo. El motor incorpora la tecnología Grundfos Blueflux®– y cumple fácilmente los estrictos estándares de eficiencia IE4, incluso incluyendo el convertidor de frecuencia.

 

La primera formación se realizó en A Coruña, donde asistieron más de 35 profesionales de distintas ingenierías de la zona, impartida por el ingeniero especializado Miguel Sáez. El 24 de Junio la segunda jornada que se desarrolló en Zaragoza, convocó a más de 70 personas, y fue presentada por Miguel Ángel Amézqueta . En ambas jornadas, además de la presentación teórica, se contó con una bomba de demostración donde se podía ver la facilidad de uso y las características que la hacen única en el mercado.

 

TPE3 Zaragoza
TPE3 A Coruña




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati