S-tube gana Premio Innovación Tecnológica 2013

15/04/2013

El impulsor S-tube gana el Premio PIA 2013

El impulsor S-tube gana el Premio Innovación Tecnológica 2013

Los Premios de la Industria del Bombeo se iniciaron hace 10 años para reconocer y premiar la excelencia en la industria del bombeo y están otorgados por los fabricantes y las empresas afines del sector.

Presentados conjuntamente con la BPMA (Asociación Británica de Fabricantes de Bombas) el programa de premios brinda la oportunidad de mostrar las innovaciones de empresas líderes.

Este año el evento se celebró el 14 de Marzo de 2013 donde se anunciaron los ganadores de cada categoría.

El impulsor S- tube de Grundfos fue galardonado con el Premio a la Innovación Tecnologíca del Año - Producto,  compitiendo con cuatro productos de empresas importantes del sector.

El novedoso y revolucionario impulsor S-tube de Grundfos para las bombas de aguas residuales consiguió el premio de Innovación Tecnológica del Año por ser una solución que combina la alta eficiencia con bajos costes de funcionamiento en aplicaciones de aguas residuales. El nuevo impulsor con forma de tubo no tiene zonas muertas ni partes móviles que pueden desgastarse. Ofrece una eficiencia hidráulica del 84% sin sacrificar el paso de sólidos, un paso esférico de hasta 160 mm.

Si quiere conocer más en detalle sobre nuestro impulsor S-tube.