Comunicado importante: Grundfos CONLIFT

22/01/2016

Los dispositivos afectados son como los de esta imagen

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE EN RELACIÓN A LA GAMA DE BOMBAS CONLIFT DE GRUNDFOS

Lamentamos comunicar que los modelos de esta gama producidos con anterioridad al 25 de noviembre de 2007 (semana 47 de dicho año) presentan un riesgo serio de incendiarse si funcionan bajo unas determinadas circunstancias.La seguridad y fiabilidad de nuestros productos es nuestra prioridad absoluta. Por eso, Grundfos está dirigiendo este mensaje a todos los agentes pertinentes para poner en su conocimiento el problema detectado en un determinado número de bombas compactas para evacuación de condensados utilizadas en varias instalaciones.

Grundfos CONLIFT es una gama profesional de bombas compactas para evacuación de condensados que pueden instalarse tanto en edificios comerciales como en viviendas particulares. Estos productos se utilizan cuando los condensados no pueden evacuarse de forma natural o cuando la fuente de condensación se encuentra situada por debajo del nivel mínimo de caudal de agua. Las aplicaciones típicas de este tipo de bombas son la eliminación de condensados procedentes de calderas de condensación, chimeneas, aparatos de aire acondicionado, deshumidificadores y refrigeradores.

GRUNDFOS TAMBIÉN QUIERE SUBRAYAR Y ACLARAR QUE TODAS LAS BOMBAS DE LA GAMA CONLIFT PRODUCIDAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA SEÑALADA (A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2007) NO PRESENTAN RIESGO ALGUNO DE INCENDIO YA QUE SU DISEÑO ES SUSTANCIALMENTE DISTINTO AL MODELO ANTIGUO QUE SE HA VISTO AFECTADO.

Por este motivo, Grundfos ruega encarecidamente a sus clientes finales que verifiquen y comprueben si disponen de una bomba CONLIFT que se encuentre dentro de estas condiciones y que contacte inmediatamente con su instalador para sustituir el equipo afectado sin coste alguno.

Todos aquellos clientes finales que deseen más información o que tengan alguna duda pueden contactar con su distribuidor local de Grundfos, su instalador o visitar la página internacional de Grundfos: www.grundfos.com/conliftsafetywarning.html. 

Medidas correctivas adoptadas por Grundfos

1) Grundfos sustituirá todas las bombas CONLIFT, fabricadas hasta la semana 47/2007 (25/11/2007) incluida, por modelos nuevos de la gama CONLIFT. Esta sustitución es totalmente gratuita para los usuarios finales. Además Grundfos asumirá todos los costes relacionados con la sustitución del producto (más información a continuación).

2) El riesgo de incendio es poco probable pero no puede obviarse. Por lo tanto, si un usuario final quiere evitar cualquier riesgo hasta que la sustitución del equipo se lleve a cabo, debe apagar inmediatamente la bomba. En este caso, se debe tener en cuenta que el dispositivo conectado a la bomba como por ejemplo, la caldera de condensación, el aparato de aire acondicionado, el deshumidificador o el refrigerador, también debe desconectarse al existir riesgo de fugas.

3) En todo momento, Grundfos mantendrá permanentemente informados a distribuidores, instaladores y usuarios finales del riesgo de incendio potencial de las bombas CONLIFT fabricadas en el periodo señalado y de todas las acciones adoptadas para subsanar esta incidencia.

4) Grundfos también está procediendo a difundir esta alarma de seguridad en las principales páginas web de la compañía y ofreciendo asistencia e información tanto desde sus oficinas centrales en Dinamarca como desde sus delegaciones comerciales en cada país.

Por favor tenga en cuenta que esta advertencia no afecta a los modelos CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 or CONLIFT2 pH+.

Grundfos lamenta enormemente los inconvenientes y molestias ocasionadas pero queremos manifestar que la seguridad y fiabilidad de nuestros productos es la máxima prioridad para nuestra compañía.

 

conlift

Grundfos CONLIFT

Los dispositivos afectados son iguales a los de esta imagen.