Bombas circuladoras MAGNA3 con función de adaptación automática

Bombas circuladoras MAGNA3 con función de adaptación automática
Función AUTOADAPT.
TAB_1_MAGNA3_RW_FORSIDE_NYT_DISPLAY

La gama de bombas circuladoras MAGNA3 de Grundfos para edificios comerciales, presentada para el mercado americano en la feria AHR EXPO celebrada en Dallas en enero, es la más eficiente del mercado y se cuenta entre las más inteligentes.

La exclusiva tecnología AUTOADAPT desarrollada por Grundfos se basa en un control de presión proporcional inteligente que elimina la necesidad de hacer conjeturas al configurar la bomba. Gracias a la tecnología AUTOADAPT, las bombas MAGNA3 pueden establecer su propio punto de ajuste en función del rendimiento real del sistema, teniendo en cuenta el máximo caudal que pueda atravesarlo. El resultado es el menor punto de ajuste posible y el mínimo consumo energético, todo ello basado en el rendimiento real del sistema.

Aplicaciones reales
La tecnología AUTOADAPT elimina la incertidumbre al configurar un sistema y permite obtener la máxima tasa de eficiencia en aplicaciones reales. Y, dado que la bomba se configura para trabajar como parte del sistema real, no se comprometen tampoco los requisitos de confort. La bomba aprende de la demanda del sistema y reduce su punto de ajuste con objeto de minimizar el consumo energético, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda de caudal.

Haga clic en las demás fichas para obtener más información acerca de las bombas circuladoras MAGNA3.

Limitador de caudal

En cualquier modo de control, la función FLOWLIMIT le ahorrará la molestia de tener que equilibrar el punto de ajuste, ya que la bomba nunca funcionará por encima del caudal máximo establecido.

Las bombas circuladoras MAGNA3 incorporan nuevas tecnologías y funciones que las hacen aún más eficientes. La nueva función FLOWLIMIT y el innovador modo de control FLOWADAPT (equivalente al modo de control AUTOADAPT con un límite máximo de caudal) hacen posible establecer un límite máximo de caudal para la bomba. Ello mejora la eficiencia energética en general y elimina la necesidad de instalar válvulas de regulación en los sistemas de los que forme parte una bomba MAGNA3.

Las bombas MAGNA3 incorporan también un contador de energía calorífica capaz de monitorizar la distribución de la energía calorífica (BTU) y el consumo para evitar que los desequilibrios del sistema hagan crecer demasiado la factura eléctrica. Esta función puede ahorrar el coste de la instalación de un contador independiente en el sistema. Para hacer uso del contador de energía calorífica, no obstante, debe instalarse un sensor externo que mida la temperatura del líquido en la tubería de retorno. Aunque el contador de energía calorífica incorporado es una excelente herramienta para la optimización de sistemas, no se recomienda su uso con fines de facturación.

TAB_2_MAGNA3_RW4_3i1_hs
Diseño

Existen más de 150 millones de bombas circuladoras en funcionamiento en Norteamérica y Europa; muchas de ellas son ineficientes. La gama de bombas circuladoras MAGNA3 ha sido ideada y diseñada desde el principio pensando en la eficiencia e incluye nuevas funciones que logran elevarla aún más.

Gracias a esta ampliación del rango, es mucho más fácil dimensionar las nuevas MAGNA3 para cualquier punto de trabajo.

Diseño del impulsor
El impulsor con el que cuentan las bombas pertenecientes a la gama MAGNA3 ha sido diseñado y optimizado empleando herramientas de desarrollo 3D para garantizar la máxima eficiencia en todo el rango de funcionamiento. El desarrollo 3D se empleó también en el diseño de los aspectos hidráulicos de la carcasa de la bomba y la optimización del rendimiento del motor, de tal modo que fuese posible optimizar ambos componentes empleando análisis de fluidos. Los impulsores son de tipo compuesto y poseen una elevada tolerancia para minimizar las pérdidas en el interior de la propia bomba.

Rotor
El rotor de imanes permanentes de neodimio garantiza la ausencia de desplazamientos entre el rotor y el campo eléctrico del estator compacto, lo cual da lugar a un par motor sumamente elevado con un consumo eléctrico muy bajo. Un nuevo rotor compuesto reforzado con fibra minimiza las pérdidas de potencia y contribuye a elevar la eficiencia energética. Por último, el devanado del estator previene la pérdida de calor que tiene lugar en las bombas con el tradicional exceso de cobre fuera del núcleo de hierro.

Gama
La gama MAGNA3 se compone de más de 41 bombas circuladoras sencillas y dobles diferentes con carcasas de hierro fundido o acero. La altura máxima se ha incrementado hasta los 18 metros, y el caudal hasta los 550 GPM. El funcionamiento de las bombas dobles a plena capacidad ofrece un área de trabajo aún mayor. Gracias a esta ampliación del rango, es mucho más fácil dimensionar las nuevas MAGNA3 para cualquier punto de trabajo.

La gama MAGNA3 es apta para un amplio abanico de aplicaciones, como la calefacción, la refrigeración y la circulación de agua caliente doméstica. Está diseñada para el tratamiento de líquidos a una temperatura mínima de -10 °C, lo que la convierte en una bomba perfecta tanto para duras tareas industriales como para sistemas geotérmicos.

Grundfos GO, en tu móvil

Al igual que el resto de bombas electrónicas de Grundfos, las nuevas bombas circuladoras MAGNA3 se pueden controlar y monitorizar empleando la aplicación Grundfos GO, disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play.

MAGNA3_SAMLET R100002_ppt.jpg

Grundfos GO le permite obtener un control total, intuitivo y sin cables, sobre la bomba, y acceso completo a las herramientas online de Grundfos en cualquier momento y lugar.

Para hacer un uso correcto y completo de la aplicación, es preciso incorporar una interfaz móvil apropiada (accesorio) a un smartphone iPhone o Android. Si no dispone de un smartphone, Grundfos le ofrece el dispositivo Grundfos GO, una solución completa con iPod Touch. Grundfos GO le permite obtener un control total, intuitivo y sin cables, sobre la bomba, y acceso completo a las herramientas online de Grundfos en cualquier momento y lugar. Grundfos GO también permite asignar nombres a cada una de las bombas para facilitar su identificación.

En entornos de trabajo en los que se usa Grundfos GO para controlar múltiples bombas, la función de destello integrada en la pantalla de las bombas permite determinar qué bomba está controlando la aplicación.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati