Grundfos presenta su nueva bomba de aumento de presión SCALA2 ¡con 5 años de garantía!

16/01/2017

Nueva bomba de aumento de presión Grundfos SCALA2

¡5 años de garantía para una bomba capaz de suministrar la presión perfecta de agua en todos los grifos y en todo momento! Increíblemente compacta y fácil de instalar. Así es la nueva bomba de aumento de presión de Grundfos, SCALA2.

SCALA2 llega para revolucionar el mercado doméstico de bombeo de agua fría. Con el lanzamiento de la nueva Grundfos SCALA2, se acabaron los problemas de presión en casa ya que esta bomba es capaz de detectar cualquier cambio en la presión de agua y ajustarla para que llegue al nivel perfecto de forma inmediata. La presión permanecerá constante independientemente del número de grifos y electrodomésticos funcionando.

Fácil selección – Fácil instalación

SCALA2 es un sistema de aumento de presión totalmente integrado en un solo equipo. Contiene bomba, motor, depósito, sensor, variador de frecuencia y válvula anti-retorno en una sola unidad compacta. Con su capacidad de ajustar su rendimiento a las condiciones de funcionamiento, SCALA2 es la solución perfecta para satisfacer las necesidades de presión de una vivienda.

Compacta y silenciosa

SCALA2 dispone de un motor refrigerado por agua y extremadamente silencioso que apenas llega a los 47 dB(A) en usos normales lo que la convierte en la bomba de aumento de presión más silenciosa de su categoría. Además su diseño compacto y su peso de solo 10 kg. hacen de SCALA2 la bomba que marcará la tendencia del mercado en los próximos años.

Dispone además de un panel de control sumamente intuitivo con el que establecer el nivel de presión de agua perfecto y de forma inmediata.