Directiva EuP&Repuestos

02/07/2013

Directiva EuP y Repuestos de bombas

La entrada en vigor de la Directiva EuP el pasado 1 de enero de 2013 ha marcado un antes y un después en el mercado de las circuladoras de rotor húmedo.

El Índice de Eficiencia Energética, establecido por la UE, obliga a los fabricantes a desarrollar equipos de bombeo altamente eficientes.

Pero, ¿qué ocurre con los repuestos?, ¿cómo se ven afectados por la Directiva? Encuentre aquí todas las respuestas

REQUISITOS LEGALES

Para vender circuladoras (como repuesto o componente integrado de otro producto) que no cumplan la Directiva EuP, se deben cumplir los siguientes requisitos legales:

1. La bomba, entendida como repuesto integrado en un producto que genere o transfiera calor, debe ser igual que la original (y, siempre que sea posible, se deberá montar un cabezal idéntico sobre el cuerpo de la bomba ya instalada).

2. La bomba como repuesto debe especificar claramente en el propio producto o embalaje para qué usos o en qué aparatos se podrá encontrar un repuesto idéntico y de estas características.

3. La bomba como repuesto debe aparecer y estar incluída en la aprobación de productos electrodomésticos si, por ejemplo, se utilizase en una caldera.

 4. Se debe proporcionar toda la Información sobre instalación, uso y mantenimiento (Manual de Instalación y Funcionamiento).

5. Los fabricantes de bombas deben publicar esta información en plataformas accesibles para el usuario. En el caso de Grundfos, dispone de toda la información en: http://grundfos-oem.kernelglobal.com/oem-guide.php 

PREGUNTAS & RESPUESTAS FRECUENTES

P: ¿Es responsabilidad del distribuidor que los repuestos no cumplan con los requisitos establecidos por la Directiva EuP?

R: E s cierto que, según la directiva de producto, la entidad que coloque el producto en el mercado es la entidad directamente responsable. Sin embargo, esto no significa que el distribuidor (o cualquier otra parte de la cadena de suministro) quede liberado de la responsabilidad y de la negligencia que supone vender productos sin la documentación necesaria y exigida por ley.

P: ¿Cómo puedo identificar una circuladora que cumpla los requisitos de la Directiva EuP?

R: Desde el 1 de enero de 2013, todas las circuladoras independientes que cumplan con la Directiva EuP incorporan el marcado CE y el Índice de Eficiencia Enegética en la placa de características.

A partir del 1 de agosto de 2015, se aplicará la misma medida a todas las circuladoras integradas en otros productos.

P: ¿Las circuladoras con velocidad fija pueden cumplir los requisitos establecidos por la Directiva EuP?

R: No. Sólo las circuladoras con control de velocidad pueden cumplir las exigencias de alta eficiencia energética.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati