Grundfos presenta TPE3, su nueva bomba para clima, en CIAR 2015

04/05/2015

Grundfos TPE3, la bomba para clima con inteligencia de serie

Grundfos TPE3 y CIAR 2015, unidos en su apuesta por la innovación y la tecnología en uno de los foros más importantes de la industria de la climatización y la refrigeración hispano-americanas.

Bombas Grundfos España presenta la nueva bomba para instalaciones de climatización en un marco incomparable como es CIAR 2015, el XIII Congreso Ibero-Americano de Climatización y Refrigeración, punto clave de encuentro para los profesionales del sector con la asistencia de más de 400 congresistas y la presencia de numerosas personalidades.

Con esta bomba, de tecnología revolucionaria, Grundfos ofrece un gran salto de calidad en el bombeo en línea. Grundfos TPE3 ofrece una eficiencia incomparable y una amplia gama de funcionalidades y prestaciones inteligentes lo que la convierte en la bomba definitiva y total para todo tipo de aplicaciones HVAC. Su motor e hidráulica, extremadamente eficientes, están muy por encima de los estándares de la industria y cumplen ampliamente con los requisitos marcados por las normativas europeas en materia de consumo energético

Además de patrocinadores del Congreso, Grundfos España, de la mano de Miguel Ángel Amézqueta, Ingeniero de Ventas de la empresa, participará activamente en la Jornada Técnica sobre Consumo de Energía con la comunicación "Sistemas de bombeo eficientes en edificios e instalaciones comerciales. Estudio de eficiencia y ahorro energético en sistemas de bombas".

TPE3ciar 085
TPE3ciar 048
TPE3ciar 033
TPE3_ciar 042
TPE3_CIAR

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati