MAGNA3 – el futuro del bombeo

magna 3
El mejor IEE del mercado

El mejor IEE de su clase
Con un IEE medio de sólo 0,18 en toda la gama, la nueva circuladora MAGNA3 es el sistema más
eficiente para edificación comercial que se pueda encontrar en el mercado hoy en día
lo que la coloca muy por delante de los requisitos y plazos marcados por la legislación Europea e
incluso del IEE de referencia actual situado en el 0,20 para la mejor tecnología de su clase.
La combinación de un IEE líder en el sector y de la reconocida fiabilidad Grundfos hacen de MAGNA3
una propuesta realmente atractiva para cualquier profesional o usuario final interesado en
obtener un retorno rápido de la inversión y bajos Costes del Ciclo Vital del producto.
Las combinación de eficiencia y confort total se consigue gracias a AUTOADAPT, el modo de control
inteligente desarrollado por Grundfos.
AUTOADAPT ajusta continuamente la curva de presión proporcional y establece de forma automática
la más eficiente para el sistema sin comprometer en ningún momento la demanda de presión
y el confort para el usuario. Esta configuración de fábrica elimina la necesidad de ajustes manuales
en el 80% de las instalaciones.
La curva de presión proporcional, marcada por defecto por AUTOADAPT, establece un punto de
ajuste de un 55% respecto a la altura máxima de la bomba. En el caso de que el sistema alcance
la curva máxima, el punto de trabajo se desplazará hasta ella y creará una nueva curva de presión
proporcional basada en el nuevo punto de trabajo establecido. Y a partir de aquí, el proceso comenzaría
de nuevo.

 

Gama de producto y aplicaciones

Gama de producto y aplicaciones

Performance Range
Curva de rendimiento de la gama MAGNA3 Descripción de la gama MAGNA3 – sencilla, doble, fundición, acero inoxidable (NB. NO ENCONTRADO!)

Gracias a esta ampliación de gama, es mucho
más fácil dimensionar las nuevas MAGNA3
para cualquier punto de trabajo.


La nueva MAGNA3 es una gama realmente completa de bombas con más de 150 modelos diferentes,
tanto sencillas como dobles, en hierro fundido o acero inoxidable. La altura máxima se ha
incrementado hasta los 18 metros y el caudal, hasta los 70m3/h. El funcionamiento de dos bombas
dobles a plena capacidad le ofrece un área de trabajo aún mayor. Gracias a esta ampliación de
gama, es mucho más fácil dimensionar las nuevas MAGNA3 para cualquier punto de trabajo.

Como su predecesora, MAGNA3 es apropiada tanto para calefacción como refrigeración así como
para sistemas de recirculación de agua caliente. Ha sido diseñada para bombear líquidos por
debajo de -10ºC lo que la convierte en una bomba perfecta tanto para duras tareas industriales como para sistemas geotérmicos.

Es más, la temperatura del líquido (de -10ºC a +110ºC) es independiente de la temperatura ambiente
(de 0ºC a 40ºC) ya que, en esta nueva bomba, la electrónica se refrigera por aire.

Actualización de componentes

Actualización de componentes

Extruded view of MAGNA3
Visión en detalle de la nueva MAGNA3 para mostrar los componentes desde el catálogo de producto

El impulsor de la nueva MAGNA3, la hidráulica del cuerpo de la bomba y el motor han sido optimizados
utilizando herramientas basadas en tecnología 3D y de análisis del caudal. El nuevo
impulsor se ha diseñado para alcanzar mayores RPMs y está fabricado en composite. También se
han mejorado las aspas del impulsor, pasando del anterior diseño en 2D al nuevo en 3D con aspas
curvadas.

El rotor de imán permanente garantiza cero desplazamientos entre el rotor y el campo eléctrico
del estator compacto lo que proporciona un par de motor sumamente fuerte con consumos eléctricos
muy bajos.

El nuevo rotor de composite reforzado con carbono de fibra puede minimizar las pérdidas de potencia
y contribuye a una mayor eficiencia energética.

El devanado del estator previene la pérdida de calor que se podría producir en bombas con exceso
de cobre fuera del núcleo de hierro.

El sensor de presión diferencial integrado y desarrollado por Grundfos incrementa la eficiencia
proporcionando estimaciones muy precisas de los valores del caudal.

La refrigeración por aire de la electrónica de la bomba extiende el rango de funcionamiento de la
temperatura del líquido de -10ºC a +110ºC.

Se ha mejorado el paquete I/O con una entrada analógica (0-10V o 4-20 mA) (incorporada en la
fuente de alimentación), dos salidas individuales de relé y tres entradas digitales.

La ranura del módulo CIM permite la conexión directa a una pasarela BMS sin necesidad de incorporar
componentes ni protocolos externos.

Puede consultar la lista completa de actualización de componentes de la nueva
MAGNA3 en el catálogo de producto que encontrará en el siguiente enlace (http://www.grundfos.
com/products/find-product/magna3.html).

 

Limitador del caudal y contador de energía

Limitador de caudal y contador de energía calórica

pump, throttling valve, meter
3 imágenes del catálogo de producto – bomba, válvula de regulación, contador

Dos de las nuevas características de MAGNA3 ayudan a reducir la complejidad del sistema y la
convierten en mucho más que una simple bomba.
La nueva función FLOWLIMT y el modo de control FLOWADAPT (AUTOADAPT con un límite de
caudal máximo) permiten establecer un límite de caudal máximo en la bomba lo que mejora la
eficiencia energética en general y elimina la necesidad de incorporar válvulas de regulación en el
sistema cuando se utilice MAGNA3 como bomba de aumento de presión.
En cualquier modo de control, la función FLOWLIMIT le ahorrará la molestia de tener que equilibrar
el punto de ajuste – ya que la bomba nunca trabajará por debajo del caudal máximo establecido.

La nueva MAGNA3 también incorpora un contador de energía calórica de serie que le permite
controlar y monitorizar el sistema de distribución de la energía calórica y el consumo y así poder
evitar excesivas facturas de la luz provocadas por desequilibrios y desajustes del sistema. También
le ahorrará el coste de instalar un dispositivo independiente de medición energética dentro del
sistema.

Para utilizar la función de medición de energía calórica, se necesita añadir un sensor externo que
mida la temperatura del líquido en la tubería de retorno.

El contador de energía calórica incorporado en la bomba es una excelente herramienta de optimización
del sistema pero no se puede utilizar con fines de facturación y contabilidad.

 

Control remoto a través del móvil

Control remoto a través del móvil

 

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Visión general – iPhone, Android, iPod touch + dongle

Como el resto de bombas electrónicas de Grundfos, la nueva MAGNA3 puede controlarse y monitorizarse
a través de la aplicación Grundfos GO que se puede descargar gratuitamente desde el
Apple Store y Google Play.

Grundfos GO le ofrece un control intuitivo y sin cables a la vez
que le permite el acceso total a todas las herramientas online de
Grundfos en cualquier momento y lugar


Para hacer un uso correcto y completo de la aplicación, se necesita incorporar un Interfaz apropiado
(dongle) para su dispositivo Smartphone, iPhone o Android. Si no dispone de un teléfono de
este tipo, Grundfos le ofrece el dispositivo Grundfos GO, una solución completa con iPod Touch.

Grundfos GO le permite obtener un control total, intuitivo y sin cables, sobre la bomba, acceso
completo a las herramientas online de Grundfos en cualquier momento y lugar
e incluso nombrar a las bombas individualmente para referenciarlas fácilmente. Y en entornos de
trabajo donde se controlan bombas múltiples a través de Grundfos GO, la función ‘guiño’, incorporada
de serie en el display de la bomba, le permite saber cuál de ellas está siendo dirigida en ese
momento por la aplicación.

También puede disponer de datos en tiempo real procedentes de la bomba y que se ven directamente
en la pantalla del dispositivo, incluyendo puntos de trabajo, datos históricos, consumo de
potencia, velocidad de la bomba y temperatura.

Todos estos datos pueden ser recopilados en informes digitales gracias a su generador de archivos
PDF incorporado. Estos documentos PDF pueden compartirse, enviarse por mail o imprimirse de
vuelta a la oficina.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati