Nueva SBA de Grundfos

18/02/2014

Nueva SBA de Grundfos

La gama SB & SBA de Grundfos son bombas sumergibles de presión que ofrecen una instalación sin ruidos, sencilla y un funcionamiento fiable en aplicaciones domésticas

Las bombas sumergibles SB/SBA son muy silenciosas y una alternativa perfecta a las bombas no sumergibles. Además toda la gama está fabricada en composite y materiales de acero inoxidable lo que le hace resistente a la corrosión. El filtro de acero inoxidable previene que partículas grandes puedan entrar en el cuerpo de la bomba y presenta un funcionamiento sin problemas en caso de cortes de agua.

Modelo SB

El modelo Grundfos SB es una bomba sumergible utilizada para el bombeo de agua limpia y diseñada para aplicaciones domésticas. La bomba en sí misma es muy silenciosa y, si se instala bajo tierra, en un tanque recolector de aguas pluviales o en un pozo, el ruido nunca será un problema.

Para un funcionamiento automático, la gama SB requiere de la instalación de un controlador externo, como el sistema Pressure Manager de Grundfos.

Modelo SBA

La nueva Grundfos SBA es una unidad completa y todo-en-uno. Se ha diseñado sobre las bases de la contrastada gama SB pero incluye una unidad de control integrada – que elimina la necesidad de un controlador de bombeo externo.

La gama SBA incluye protección contra marcha en seco integrada ya que están disponibles con interruptor de nivel para pequeños cortes de agua. Existen modelos con filtro de aspiración flotante que extraen siempre el agua justo por debajo del agua de superficie donde está limpia y sin ningún tipo de partículas sólidas.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati