Desvelamos los misterios de la nueva bomba TPE3 de Grundfos en una entrevista de gran interés para usted

Nueva bomba en línea Grundfos TPE3FOTOGRAFÍA: Respondemos distintas preguntas sobre la nueva bomba TPE3, que aparece aquí sin su carcasa.
Preguntas y respuestas sobre la bomba TPE3

La nueva bomba en línea TPE3 de marcha en seco de Grundfos, con diversas funciones “inteligentes”, se une a las bombas circuladoras de la gama MAGNA3. Por ejemplo, ambas bombas incluyen la función FLOWLIMIT y un contador de energía calorífica. La bomba TPE3 se encuentra disponible actualmente en tamaños de hasta 2,2 kW, con unas prestaciones de hasta 25 m de altura y 80 m³/h de caudal.

Marcus Fich, director de desarrollo de negocio de Grundfos, ha respondido diversas preguntas acerca de los aspectos que hacen que la bomba TPE3 sea única y del importante hueco que viene a llenar dentro de la gama de productos de Grundfos.

P: La bomba TPE3 parece bastante similar a la bomba MAGNA3. ¿Qué diferencias existen entre ambas?

R: Aunque puedan parecer similares, son dos tipos de bomba muy distintos. Es como comparar una berlina con un sedán.

La bomba MAGNA 3 es una bomba circuladora de marcha en húmedo, mientras que la bomba TPE3 es una bomba vertical en línea de marcha en seco.

La introducción de funciones inteligentes en la bomba MAGNA3, como la función FLOWLIMIT, supuso una revolución. Esta bomba ha sustituido a muchas de las bombas de marcha en húmedo existentes en las instalaciones de calefacción. El mercado ha aceptado su diseño y sus funciones, y parece que nuestros competidores están empezando a incluir algunas funciones parecidas en sus productos.

La extraordinaria eficiencia de la bomba MAGNA3 se ha convertido en la nueva referencia para las bombas circuladoras. Ahora hemos movido ficha con pequeñas bombas en línea como la bomba TPE3, cuyo desarrollo se ha basado en los mismos principios estéticos y de diseño que la bomba MAGNA3.

La bomba TPE3, además de incorporar las funciones de la bomba MAGNA3, cuenta con otras funciones adicionales integradas. Una de ellas es la posibilidad de utilizar sensores independientes para el control de los parámetros Delta T y Delta P.

P: Dice que la bomba TPE3 estará disponible en tamaños de hasta 2,2 kW. ¿Qué sucede si necesito una bomba de mayor tamaño?

R: Seguimos disponiendo de las familias de bombas TPE 1000 y 2000 para cubrir todo el rango de tamaños que hemos ofrecido hasta ahora.

P: Con todas las nuevas funciones integradas, ¿no resultará difícil poner en servicio la bomba?

R: Por descontado, todas las nuevas funciones deben configurarse correctamente para que funcionen de manera adecuada. La puesta en marcha puede llevarse a cabo desde la pantalla de la propia bomba TPE3. Si no se está familiarizado con la estructura del menú, puede ser necesario acostumbrarse un poco a la pantalla.

Otra opción sencilla es utilizar la aplicación Grundfos GO para dispositivos iOS y Android, que está diseñada como ayuda para realizar estas tareas. La aplicación incluye asistentes para configurar las distintas funciones y permite generar un informe una vez finalizada la puesta en servicio.

P: ¿Puede ponerme un ejemplo de cómo pueden ayudar las funciones integradas a resolver problemas en aplicaciones reales?

R: Por supuesto. Tomemos como ejemplo una aplicación con agua fría. Aunque la bomba TPE3 es de marcha en seco, el motor está conectado a la bomba (y, por tanto, al agua fría) a través del eje. En ambientes húmedos, esto puede provocar condensación en el motor. No es un aspecto problemático durante el funcionamiento de la bomba TPE3, ya que el motor genera calor y esto hace que la temperatura del motor sea superior a la del punto de rocío.

Pero, en el modo de espera, la historia cambia. Precisamente por eso, la bomba TPE3 cuenta con una función de “calentamiento en modo de espera” que aplica una tensión de corriente alterna al motor cuando no está funcionando. Esta tensión no basta para arrancar la bomba, pero sí para calentar el motor hasta una temperatura superior a la del punto de rocío. Se trata de una forma muy sencilla de proteger el motor sin invertir en equipos adicionales.

P: Dado que la bomba TPE3 incorpora aún más funciones y características de control inteligentes, ¿no conlleva a su vez más requisitos de cara a su integración en sistemas automatizados o de gestión?

R: Por supuesto, pero es algo que podemos abordar de distintas formas. En primer lugar, ofrecemos la posibilidad de realizar una integración cableada estándar. Esto significa que utilizamos señales estándar, como entradas y salidas analógicas y digitales, para el intercambio de datos entre la bomba y el sistema automatizado. Si las entradas y salidas integradas no bastan, se pueden solicitar entradas y salidas adicionales, lo que permite conectar los sensores Pt 100/1000 estándar necesarios para controlar el parámetro Delta T, por ejemplo.

Ofrecemos una amplia variedad de módulos de comunicación que permiten transmitir una mayor cantidad de datos y, en ocasiones, incluso datos más detallados. Estos módulos hacen posible la comunicación mediante bus entre la bomba y el sistema automatizado o de gestión. Los módulos de comunicación son compatibles con muchos protocolos de comunicación diferentes, como BACnet, Modbus, Profibus y LON, entre otros. Además, ofrecemos un módulo GSM que permite conectar la bomba TPE3 con el sistema de gestión remota (GRM) de Grundfos.

P: ¿Y si no necesito tantas funciones?

R: Únicamente debería pagarse por las funciones que realmente se necesitan. Por eso, también ofreceremos una versión simplificada: la bomba TPE2, sin el sensor y con una pantalla sin funciones gráficas.

P: Así pues, en resumen: ¿por qué debe interesarme la bomba TPE3?

R: Cuando nos lanzamos a esta aventura con la bomba MAGNA3, nuestro objetivo final era obtener la máxima eficiencia posible. Ahora todo gira en torno a la funcionalidad, la interoperabilidad y la versatilidad. Por ejemplo, pueden añadirse todas las entradas y salidas que mencioné anteriormente.

La bomba TPE3 es una bomba vertical en línea con tamaños de hasta 2,2 kW, que ofrece una eficiencia máxima dentro de su categoría e incorpora las revolucionarias características y funciones de la bomba MAGNA3, algo de lo que nos enorgullecemos.

FOTOGRAFÍA: Bomba en línea de marcha en seco TPE3 de Grundfos.

“Cuando nos lanzamos a esta aventura con la bomba MAGNA3, nuestro objetivo final era obtener la máxima eficiencia posible. Ahora todo gira en torno a la funcionalidad, la interoperabilidad y la versatilidad”.

Marcus Fich, director de desarrollo de negocio de Grundfos





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati