Nuevos motores MGE

05/03/2013

Nuevos motores SaVer de Grundfos, la máxima eficiencia del mercado

Nuevos motores MGE de Grundfos, la máxima eficiencia del mercado

Grundfos lanza al mercado los nuevos motores MGE que incoporan la última tecnología y máxima eficiencia en su clase.

Dentro de esta gama de motores, están disponibles dos variantes:

MOTORES SaVer

Estos nuevos motores con eficiencia IE4 ofrecen un mejor rendimiento con un
 

consumo reducido gracias a su tecnología de motor de imán permantente. Se irán incoporando a lo largo de este año a todos las bombas E de Grundfos. Las primeras gamas son CRE y CME. Estos nuevos motores ya están disponibles en los modelos monofásicos de hasta 1.5kW y en los trifásicos de hasta 2.2kW, y tendrán una velocidad de 4000 rpm.
 

MOTORES ESTANDAR

Para potencias superiores a las anteriores y hasta 22kW, los motores funcionarán a 3500 rpm independientemente de la frecuencia de alimentación.
 

La nueva gama ofrece un rango de alturas y caudales superiores, reduciendo así los modelos disponibles. Esta homogeneización de gama supone un avance y mejora en la selección del motor más adecuado a su aplicación.
 

Estos avances tecnológicos aportan además un cambio en la curva de rendimiento del motor y por tanto, del rendimiento de la gama de bombas CRE, afectando a la forma de dimensionar estos productos.
 

Para ampliar la información, consultar aquí o WebCAPS.
 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati