El reto de la desalación

15/01/2014

Jornadas de Desalación: El reto de la eficiencia Grundfos hace frente a los principales retos de la desalación sin olvidarnos del medio ambiente.

Con motivo del lanzamiento de la nueva bomba de alta presión BMS para aplicaciones de desalación, Grundfos organizó la Jornada El reto de la eficiencia en la desalación.

Los asistentes pudieron conocer de primer mano las nuevas tecnologías que se pueden utilizar en el proceso completo del ciclo de desalación.

En esta jornada se presentó oficialmente la nueva gama de bombas de alta presión BMS. Una revolución en el mercado que ofrece una eficiencia superior, con un tamaño reducido y un acoplamiento en línea que minimiza pérdidas y elementos de desgaste.

Además se mostró el innovador concepto de iSolutions de Grundfos, que permite la integración y control total de todas las partes del sistema de bombeo para conseguir su máxima eficiencia. Con un simple smartphone o tablet pudieron ver los datos de funcionamiento de un sistema real.

También comprobaron en funcionamiento la gama de bombas dosificadoras inteligentes SMART DIGITAL, que permiten una dosificación precisa con el máximo ahorro de químicos.

Contamos con la colaboración de Energy Recovery y Dow, proveedores punteros en el sector y  mostraron sus últimos lanzamientos.

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn