Seguro beber, seguro volar con Oxiperm Pro

The right choice for Düsseldorf International Airport
Agua potable a bordo

Agua potable a bordo
Con más de 70.000 viajeros diarios y más de 20 millones al año, el Aeropuerto Internacional de
Düsseldorf es el tercero más grande de Alemania. Además, cerca de 20.000 personas trabajan para
mantener el aeropuerto funcionando en las mejores condiciones de seguridad y confort. Y cuando
se trata de seguridad a bordo de una aeronave, nada se deja al azar – incluida el agua potable que
se desinfecta utilizando el sistema Grundfos Oxiperm Pro. Para obtener más información sobre la
solución instalada en el Aeropuerto de Düsseldorf pulse en la siguiente pestaña y para saber más
sobre desinfección de agua, pulse en la pestaña 3.

Oxiperm Pro y el dióxido de cloro
El sistema de desinfección Oxiperm, basado en el dióxido de cloro, tiene una serie de ventajas si lo
comparamos con otros sistemas. Como por ejemplo:

  • El dióxido de cloro es capaz de desinfectar incluso en bajas concentraciones
  • Es realmente eficaz contra los biofilms donde crecen las bacterias
  • No hay derivados perceptibles, como el olor del cloro
  • Permanece mucho tiempo en el agua
  • Sistema de control integrado
  • Dosificación exacta gracias al sistema de bombeo digital

 

Costes de funcionamiento reducidos
Otra ventaja del sistema es la eliminación del riesgo de corrosión en las tuberías y el correspondiente
coste de sustitución. El sistema Oxiperm produce dióxido de cloro utilizando soluciones diluidas
de clorito sódico (NaClO2, 7,5%) y ácido clorhídrico (HCl, 9%) en una relación volumétrica 1:1.
Otros sistemas utilizan una relación 1:3 para producir dióxido de cloro con lo que se corre el riego
de que el ácido hidroclorhídrico no reaccione al dióxido de cloro y produzcan una fuerte corrosión
en las tuberías.

Reabastecimiento de agua

Reabastecimiento de agua
A bordo de los aviones, el agua potable se utiliza para hacer café, calentar la comida o para su uso
en los lavabos. En el Aeropuerto Internacional de Düsseldorf, las aeronaves disponen de depósitos
de 400-800 litros llenos de agua tratada y desinfectada que se transporta a través de vehículos
especiales de abastecimiento.

 


El agua potable pasa a través de un filtro y un
sistema de separación hasta un contador de
agua electromagnético. El contador mide el
caudal y transmite una señal de 4-20mA al sistema
Grundfos Oxiperm Pro.

Dosificación
Mientras el vehículo especial se carga con agua potable, el sistema Oxiperm Pro dosifica la cantidad
correcta de dióxido de cloro en el tanque. El sistema dispone de una bomba dosificadora
instalada con motor paso a paso que garantiza, al recibir la señal del contador de agua, que la
cantidad de dióxido enviada es la exacta. La concentración de dióxido de cloro se comprueba con
una celda de medida que envía el valor a un registro con dos canales. La legislación alemana sobre
agua potable especifica que se debe llevar un registro de esta concentración, un aspecto que no
supone ningún problema con la solución integrada Oxiperm Pro. Incluso es posible establecer un
valor máximo en el sistema de control para eliminar la posibilidad de una sobre-dosificación.

El sistema
El sistema Oxiperm Pro, desarrollado por Grundfos, garantiza que el aeropuerto cumple con todas
las normativas y regulaciones en vigor. El sistema se compone de los siguientes elementos:
•     2 Oxiperm Pro 5 g ClO2 / h
•     Bomba de dosificación digital DDI209
•     2 células de medida de dióxido de cloro Aquacell
•     Dispositivo de advertencia DIS-G para gas de dióxido de cloro
•     Capacidad para dos canales de escritura
•     Asistencia en la puesta en marcha y servicio post-venta de Grundfos.

Regulaciones y normativas
El Departamento de Sanidad Pública toma una muestra de agua de los vehículos de abastecimiento
mensualmente con el fin de garantizar que todas las normativas sobre agua potable se cumplan
estrictamente. La potabilidad del agua en los aviones está regulada por una serie especial de
normativas conocidas como DIN 2001/parte 2 así como por la Regulación Europea de la Industria
Aeronáutica; y en el caso del Aeropuerto Internacional de Düsseldorf, por la legislación alemana.
Por último, también existe una guía de referencia de la IATA (Asociación Internacional de Transporte
Aéreo) que establece que la aeronave sólo puede ser abastecida con agua potable 30 minutos
antes del despegue.

 

Agua potable segura

Agua potable segura


En ocasiones puede darse el caso de que recursos
hídricos bien gestionados puedan verse infectados
por microorganismos o bacterias que se reproducen en tanques, tuberías, equipos de gestión de agua, etc. incluso en las condiciones más adecuadas. El tratamiento del agua es, por tanto, un elemento fundamental a la hora de
mantener el agua potable en las mejores condiciones de seguridad.

Métodos de tratamiento típicos
Disponer de agua potable de forma segura es vital ya sea en una aeronave o en cualquier otro
sitio. Para garantizar esta seguridad, están disponibles una serie de métodos de tratamiento.
¿Quiere conocer los pros y contras de las soluciones que se utilizan normalmente? La conclusión
está clara – la solución a base de dióxido de cloro que ofrece el sistema Oxiperm Pro es la mejor
opción en el tratamiento y desinfección de agua. Los métodos más comunes en tratamiento de
agua incluyen:

•     Dióxido de cloro: El dióxido de cloro no reacciona con el agua pero se disuelve
físicamente. Además mata los microorganismos en el agua mediante la destrucción oxidativa
irreversible de las proteínas de transporte en las células vivas. Actúa contra bacterias y también
contra virus, hongos y algas. También, a diferencia de otros métodos, es eficaz eliminando biofilms
incluso con dosis muy bajas.
•     Tratamiento térmico: Este tratamiento se utiliza a menudo para combatir la
Legionela que pueda encontrarse en los sistemas de agua. El agua del sistema se calienta por encima
de los 70ºC para matar las bacterias.
•     Radiación UV: El agua se desinfecta al ser irradiada con rayos ultravioleta con una
longitud de onda de 254 nm. Para la radiación del agua se utiliza una bombilla UV. Los rayos ultravioleta
dañan la información genética y los sistemas reproductivos de las bacterias.
•     Filtración: La ultra- o micro-filtración utiliza sistemas de membrana para filtrar bacterias,
virus, partículas suspendidas y otros cuerpos no deseados.
•     Ozono: El ozono es un desinfectante que se obtiene al pasar el oxígeno a través de un
campo eléctrico de alta intensidad para formar gas de ozono. Una vez generado, se degrada rápidamente
y debe ser utilizado de forma inmediata. El problema es que tampoco es selectivo y
reacciona, no sólo con componentes orgánicos, sino con todos aquellos materiales que puedan
oxidarse, incluyendo juntas y tuberías.
•     Cloración: Se utilizan tres procesos, incluida la desinfección por cloro gas, la generación
electrolítica de cloro y la dosificación de sodio líquido o hipoclorito de calcio. Todos ellos
producen ácido hipocloroso (HCIO) que actúa como desinfectante activo en el agua. Sin embargo,
ninguno de estos métodos es tan eficaz como el Dióxido de cloro.

 

Characteristics of typical disinfection solutions

Características de las soluciones desinfectantes típicas


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati