Ahorro de hasta un 60% en los costes de funcionamiento con una Auditoría de Bombas Grundfos

08/01/2012

Save up to 60 percent on operating costs with a Grundfos Pump Audit

La Auditoría de Bombas Grundfos evalúa la eficiencia de las bombas y el potencial de ahorro de energía. La Auditoría proporciona una visión general del rendimiento de la bomba y sugiere mejoras.

Las bombas son los mayores consumidores del mundo industrializado de energía, responsables del 10% del consumo de energía eléctrica. Al mismo tiempo, la mayoría de las bombas desperdician energía debido a su incorrecto dimensionamiento, falta de control, funcionamiento en un punto de trabajo ineficiente o tecnología obsoleta.

- Las Auditorías de Bombas son una de las iniciativas para ayudar a las empresas a materializar un ahorro significativo de energía, comenta Michael Laustsen, Director de Aplicaciones en Grundfos.

En el lugar y en detalle
Durante una Auditoría de Bombas un ingeniero de ventas y servicio de Grundfos trabajan en estrecha colaboración con el operador del sistema de bombeo.


- La Auditoría implica una inspección in situ, medición y diagnóstico de las bombas instaladas. El Ingeniero de ventas redacta un informe una vez se hayan analizados los datos. Entre otros factores, el informe refleja el consumo anual de energía de las bombas con una previsión del ahorro y el tiempo de amortización de las nuevas bombas recomendadas y sus controles, explica Michael Laustsen.

Ahorro de hasta un 60%
Las Auditorías de Bombas han generado resultados tangibles para todos los tipos de clientes. Diversos tipos de industrias y compañías de suministro de agua han reducido su consumo de energía un 40-60%. Sus nuevas bombas se pagan por si mismas en un corto espacio de tiempo.

- La cervecera Alemana Pfungstädter redujo sus costes de funcionamiento de las bombas casi dos tercios después de que una Auditoría Grundfos revelase ineficiencias en sus bombas de refrigeración de proceso. Hansol Paper, el mayor fabricante de papel de Korea, redujo los costes anuales de funcionamiento de las bombas un 40%. Y Unilever Helados UK ha ahorrado un 20-40% en sus costes de funcionamiento trás sustituir las bombas del sistema de suministro; el periodo de amortización del cambio oscila entre 3 y 12 meses, comenta Michael Laustsen.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati