Meet the water and energy challenge NOW

Meet the water and energy challenge NOW

Meet the water and energy challenge NOW es una invitación a los profesionales de la industria y de las empresas. Desde ingenieros a arquitectos, directores de RSC a CEOs, desde instaladores a propietarios de edificios - usted puede jugar un papel importante en la reducción de las emisiones de CO2, optimizar el consumo de energía y conservar agua.

Simples hechos
Actuando ahora, con las soluciones disponibles ahora, podemos ayyudar a superar los retos a los que nos enfrentamos en la conservación del agua, reducir las emisiones de CO2 y estabilizar o reducir el aumento global de la temperatura global.

De derrochadores ocultos…
La mayoría no somos conscientes que las bombas son responsables del 10% del consumo mundial de electricidad.  Esto puede ser porque las bombas no son vistas como algo cotidiano en nuestras vidas pero sin ellas la vida no sería como la conocemos. Más alarmante es que 9 de cada 10 bombas en funcionamiento hoy en día no están optimizadas para la aplicación en la que se utilizan, y por tanto, desperdician energía continuamente.

…a héroes globales
Si todo el mundo cambiara a bombas energéticamente eficientes ahorraríamos inmediatamente un 4% del consumo de electricidad mundial. Este ahorro potencial además se ve reforzado por otro: esta reducción en el consumo permite el ahorro de 2 billones de m3 de agua.

- Dos excelentes razones para afrontar el Water and Energy Challenge NOW.