Buscar obras de referencia

Mostrar resultados 31 del 40 al 55
Case banner
La bomba de este viñedo orgánico de California es clave para su sostenibilidad
A nivel radicular, las 46.000 cepas de Ampelos demandan medio millón de litros de agua a la semana. El viñedo los extrae de un acuífero situado a 50 metros (165 pies) bajo la superficie, gracias a una bomba sumergible Grundfos SP.
La reutilización del agua convierte las aguas residuales en un recurso en una...
Anteriormente, Grundfos enviaba el agua sucia del proceso de cataforesis a un centro de tratamiento previo emplazado in situ. Ahí se sometía a un filtrado y pretratamiento básico antes de ser dirigida a la planta municipal de tratamiento de aguas residuales de la localidad.
Los equipos y el soporte de Grundfos marcan la diferencia en la nueva Edar de...
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Castelo Branco entró en funcionamiento en 2013 y se ha revelado como una infraestructura innovadora en la región de Beira así como un buen ejemplo para el resto del país.
Low NPSH pump has cavitation under control
Loos International, Gunzenhausen in Germany, is known all over the world for its expertise in boiler manufacture. This know-how was acquired during the course of a company history going back around 140 years – the company has now delivered almost 100,000 industrial boiler systems in more than 140 countries. Every year this boiler specialist produces more than 1,250 boiler systems in modern production facilities in Germany and Austria.
No creíamos que un ahorro energético de este calibre fuera posible
For the water booster supply application after sand filtration/backwash at Wasserverband Südliches Burgenland in Oberwart, Austria, Grundfos supplied a CR-95 22 kW model from its new line of
Nueva y sencilla forma de gestionar los sistemas de riego
El contratista especializado en ingeniería del agua y deportes en cesped, MJ Abbot Limited utilizó la nueva interfaz de comunicación de datos Grundfos cuando actualizó su sistema de riego por aspersores en uno de los exclusivos campos de golf del norte de Irlanda. Para gestionar el agua utilizada, el club utiliza el popular sistema de control central TORO SitePro®, con cuenta con una característica estándar permitiendo la integración directa con los sistemas de bombeo. Sin embargo, el proceso...
Riego solar a gran escala en Toledo
Grundfos ha llevado a cabo la primera instalación a nivel mundial de un sistema de bombeo con apoyo de instalación solar fotovoltaica que funciona con el nuevo inversor Grundfos RSI.
Silver Hidráulica: Orgullosos de que el mercado nos identifique con Grundfos
Juan Luis Pérez vende bombas de Grundfos. Muchísimas. Como Director Comercial de Silver Hidráulica, distribuidor oficial de bombas Grundfos, en su almacén de Valladolid (España) dedican una tercera parte de su espacio para bombas sumergibles SP.
Sistema de desinfección Oxiperm Pro
El Düsseldorf International Airport (DUS) inaugurado el 19 de Abril de 1927. Hoy en día es el aeropuerto internacional más importante del North Rhine Westphalia. El Aeropuerto Düsseldorf es el tercer aeropuerto en Alemania por volumen de pasajeros. En total, más de 18.1 millones de personas viajan desde Düsseldorf a 180 destinos en 50 países diferentes al año utilizando 77 compañías aéreas internacionales (datos de 2008). Como media, 49.000 pasajeros son transportados diariamente en 625 vuelos.
Solucionamos los problemas de presión en la distribución local del agua
Solucionamos los problemas de presión en la distribución local del agua