Buscar obras de referencia

Mostrar resultados 51 del 55 al 55
Case banner
Una planta de aguas camboyana logra ahorrar un 20 % de energía y mejorar el ...
Takéo Safe Water Supply teamed up with Grundfos to implement a well-tested technology – demand-driven distribution (DDD) – with a new financing model called a “Performance-Based Contract.”
Una sinergia que consigue elevar la atención al cliente a un nivel superior
Aigües Ter Llobregat trata 14.000.000 de litros de agua cada hora para los habitantes del Bajo Llobregat, en Cataluña. El complicado proceso de desinfección exige una dosificación exacta y precisa. Una solución completa facilitada por la sólida colaboración entre Grundfos y ClorEP.
Unos edificios de Dubái consiguen un ahorro energético de hasta el 80 % ...
Los propietarios de edificios están sustituyendo las bombas sobredimensionadas de sus sistemas HVAC y disfrutando de un ahorro inmediato de energía de hasta el 80 %, alineándose así con el objetivo de Dubái de reacondicionar 30.000 edificios antes de 2030. Todo empieza con un Energy Check de Grundfos.
Water saving innovation just what your customers are seeking
Plumbers and plumbing service providers know that millions of homes around Australia feature hot water reticulation systems that waste thousands of litres of water annually – because of the design of their hot water systems.
Wireless data transmission keeps reliability high and costs low at ...
For a wastewater treatment plant, reliability is of great importance. The removal of wastewater and stormwater in extreme situations must happen when required. Costs are also important, and the key is to ensure cost-effectiveness without compromising the reliability and the sustainability of the wastewater treatment plant.