Buscar obras de referencia

Mostrar resultados 71 del 80 al 126
Case banner
Kingscliff Wastewater Treatment Plant
Kingscliff Wastewater Treatment Plant
La bomba de este viñedo orgánico de California es clave para su sostenibilidad
A nivel radicular, las 46.000 cepas de Ampelos demandan medio millón de litros de agua a la semana. El viñedo los extrae de un acuífero situado a 50 metros (165 pies) bajo la superficie, gracias a una bomba sumergible Grundfos SP.
La ecología es lo primero para Central Japan Railway Company
Desde su creación en 1987, la Compañía Central de Ferrocarril de Japón (JR Central) ha promovido enérgicamente el desarrollo tecnológico. En Julio de 2002 se inauguró el centro de investigación en Komaki en el sur de Japón.
La planta de calefacción más eficiente del mundo
Más de 200.000 personas en Dinamarca obtienen su calefacción de la planta de calefacción de distrito de 400 MW en North Jutland gestionada por Elsam.
La presencia de Starck
Duravit AG, Hornberg, produce sanitarios cerámicos, muebles de baño, accesorios, baños, duchas y productos de cuidado de la salud y ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años, principalmente en las exportaciones. La compañía (2.300 empleados y con una facuración de 160 million de euros) ha sido una influencia en el desarrollo de la industria sanitaria mundial y ha creado tendencia en el diseño de los baños.
La solución sensible
Situado en el Parque Tecnológico del Distrito de Gerland, en la parte sur de Lion, un área orientada a las industrias de alta tecnología, se encuentra Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), uno de los centros científicos más avanzados “ Grandes Ecoles “ en Francia.
LCC analysis provides reliable facts
The 'Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Westuckermark’ (Utility Association for Water Supply and Wastewater Disposal in the Westuckermark) currently operates 28 water works and 458 kilometres of pipeline.
Leadership demands state-of-the-art solutions
Istanbul, Turkey: When Established in 1924 just after the Republic of Turkey was formed, Isbank holds the honour of being the country’s first truly national bank. Today, Isbank tops the list of Turkey’s most respected enterprises, and is included among the world’s largest corporations. In 2000, the bank opened its new headquarters in Istanbul, The complex consists of three towers: the highest is 53 stories high and the two smaller towers are 34 stories high. It contains the bank’s main branch...
LON capability retrofitted to existing pump installations
Via SCADA systems, facility managers can monitor, control and optimise their electrical installations, from their PC. They can do this from anywhere around their facility – or even from home.
Los equipos y el soporte de Grundfos marcan la diferencia en la nueva Edar de...
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Castelo Branco entró en funcionamiento en 2013 y se ha revelado como una infraestructura innovadora en la región de Beira así como un buen ejemplo para el resto del país.