Enciclopedia

Mostrar resultados 101 del 110 al 354
Compensación del carbono
Al pagar a alguien para que quite los GEI (Gases de Efecto Invernadero) emitidos a la atmósfera, se denomina compensación de carbono.
Compensador
Los compensadores se pueden integrar en un sistema de calefacción para absorber la expansión lineal de la tubería como una alternativa a un bucle de expansión.
Compresor
Un compresor es el corazón de un sistema de refrigeración. Aumenta la presión de un gas mediante la reducción de su volumen.
Compresor alternativo
Los compresores alternativos se utilizan con frecuencia integrados en los sistemas de refrigeración.
Compresor de tornillo
Los compresores de tornillo se utilizan con frecuencia integrados en los sistemas de refrigeración.
Condensador
Los condensadores se utilizan en los sistemas de refrigeración. Los condensadores eliminan calor del medio refrigerante que los atraviesa.
Condensador evaporativo
Los condensadores evaporativos se utilizan para eliminar el calor sobrante de un sistema de refrigeración en los casos en los que este calor no se pueda utilizar para otros propósitos.
Condiciones ambientales
Se entiende por
Conexión Bypass
Tubería conectada entre el lado de aspiración y de descarga del grupo de presión para desviar el agua cuando no está en funcionamiento.
Conexión Ethernet
La conexión Ethernet sobre CU 351 proporciona una interfaz de usuario a cualquier ordenador.