Enciclopedia

Mostrar resultados 111 del 120 al 354
Contraflujo
El caudal de un líquido en una tubería en dirección opuesta al caudal normal se denomina contraflujo. Está provocado por una diferencia en las presiones del agua.
Control de fugas
En los sistemas de calefacción y aire acondicionado que se encuentren en edificios que cuenten con mobiliario especial o que resulten especialmente vulnerables a los efectos de los daños por agua, pueden instalarse sistemas de protección frente a fugas.
Control MPC de Grundfos - Variedades de control
El Control MPC de Grundfos se utiliza para controlar y supervisar los sistemas de aumento de presión y los sistemas de circulación (HEAC)
Controlador de bomba Grundfos Control MPC
Grundfos Control MPC se utiliza para el control y monitorización de los sistemas de aumento de presión y de circulacion (HEAC).
Controles LC/LCD de Grundfos
Vigile los niveles de líquido con controles simples pero eficaces.
COP (Coeficiente de rendimiento)
El coeficiente de rendimiento (COP) es una expresión de la eficiencia de una bomba de calor.
Corrosión
La corrosión puede producirse en superficies internas y externas de las tuberías, depósitos y radiadores.
Corrosión de grietas
La corrosión de grietas es una forma localizada de ataque por corrosión.
Corrosión galvánica
La corrosión galvánica se produce cuando un electrolito corrosivo y dos materiales metálicos están en contacto.
Corrosión intergranular
En general, la corrosión metálica implica la pérdida de metal en un punto de la superficie expuesta.