Enciclopedia

Mostrar resultados 121 del 130 al 354
Corrosión por erosión
La corrosión por erosión es un proceso que implica corrosión y erosión.
Corrosión por picaduras
La corrosión por picaduras es una forma localizada de ataques corrosivos. La corrosión por picaduras forma agujeros u hoyos en la superficie del metal.
Corrosión selectiva
La corrosión selectiva es un tipo de corrosión que ataca a un solo elemento de una aleación disolviéndolo en la estructura de la aleación.
Corrosión uniforme
La corrosión metálica implica la pérdida de metal en un punto de la superficie expuesta. La corrosión se produce de varias formas, que van desde ataques uniformes sobre toda la superficie hasta ataques locales agudos.
COSP (Coeficiente de rendimiento del sistema)
El COSP de una bomba de calor está basado en el calor total extraído (también conocido como Q) en relación con la energía suministrada a la bomba de calor (también conocida como W).
Costes ambientales (Cenv)
En el contexto de los costes del ciclo de vida, los costes ambientales cubren los costes de la eliminación de las piezas y la contaminación producida por el líquido bombeado.
Costes de energía (Ce)
El consumo de energía suele ser el componente de mayor importancia en el cálculo del coste de la vida útil de un sistema de bombeo. En edificios comerciales, las bombas suelen funcionar unas 2000 horas al año.
Costes de funcionamiento (Co)
En el cálculo del coste del ciclo de vida, los costes de funcionamiento están relacionados con los costes laborales de funcionamiento de un sistema de bombeo.
Costes de inactividad / pérdida de producción (Cs)
El coste cuantificable asociado a la interrupción del funcionamiento de una bomba es bajo si se compara con el coste a lo largo de toda su vida útil en una instalación realizada en un edificio comercial.
Costes de instalación y puesta en marcha (Cin)
El cálculo del coste del ciclo de vida incluye los costes de instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de bombeo.