Hierro fundido

El hierro fundido es una aleación de hierro, silicio y carbono.

Normalmente, la concentración de carbono es de alrededor del 3-4% en peso, y la mayor parte de la misma está en forma insoluble (p. ej., escamas o nódulos de grafito). Los dos tipos principales son hierro fundido gris y hierro fundido  nodular (dúctil).

La resistencia a la corrosión del hierro fundido es comparable a la del acero – y, en ocasiones, incluso mejor. Para mejorar la resistencia a la corrosión, el hierro fundido se puede alear con silicio al 13-16% en peso o con níquel al 15-35% en peso (protección Ni), respectivamente.

Hay varios tipos de hierro fundido que se utilizan ampliamente en la industria, especialmente para válvulas, bombas, tuberías y piezas automotrices. El hierro fundido tiene una buena resistencia a la corrosión para líquidos neutros y alcalinos (alto pH). Pero su resistencia a los ácidos (bajo pH) es mediocre.