Colebrook-White

La fórmula de Colebrook-White se puede utilizar para determinar el coeficiente de rozamiento (l) de un flujo turbulento. La fórmula se utiliza normalmente para crear diagramas donde se pueda leer el coeficiente de rozamiento.

La fórmula empírica se puede utilizar para determinar el coeficiente de rozamiento (l) de un flujo turbulento: (fórmula de Colebrook-White)

k = factor de rugosidad de la tubería [m]
d = diámetro interior de la tubería [m]

El factor de rugosidad de la tubería caracteriza la superficie interior de la misma. No depende directamente del tamaño de la tubería, sino de la naturaleza y del material de la tubería.

La fórmula se utiliza normalmente para crear diagramas donde se pueda leer el coeficiente de rozamiento. Este tipo de diagrama recibe el nombre de diagrama de Moody. A partir del diagrama de Moody se pueden crear diagramas que muestran las pérdidas de presión en diferentes tipos de tubería.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati