Variador de frecuencia

Un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que convierte una corriente de una determinada frecuencia en otra corriente con otra frecuencia. Normalmente, la tensión es la misma antes y después de la conversión de frecuencia. Los variadores de frecuencia se utilizan normalmente para regular la velocidad de los motores utilizados para impulsar bombas y ventiladores.

Ejemplo:
Se alimenta a un ventilador con una tensión de 400 VAC, 50 Hz. A esta frecuencia (50 Hz) el ventilador funciona a una determinada velocidad. Para conseguir que el ventilador vaya más rápido, se utiliza un variador de frecuencia para aumentar la frecuencia hasta (por ejemplo) 70 Hz. Como alternativa, se podrá disminuir la frecuencia a 40 Hz para conseguir que el ventilador vaya más lento.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati