La eficiencia energética global de las bombas se deriva del uso de motores. La Directiva EuP obligará a partir de 16 de junio 2011 que los motores comercializados en la Unión Europea deben cumplir con el nivel de eficiencia IE2.
Desde el 1 de Enero de 2015, los motores con potencias de salida comprendidas entre 7.5kW y 375 kW deberán cumplir el nivel de eficiencia IE3 o cumplir el nivel de eficiencia IE2 e incorporar control de velocidad variable. Desde el 1 de Enero de 2017, los motores con potencias de salida comprendidas entre 0.75kW y 375 kW deberán cumplir el nivel de eficiencia IE3 o cumplir el nivel de eficiencia IE2 e incorporar control de velocidad variable.
Para las circuladoras, la directiva se basa en las siguientes afirmaciones:
- El consumo eléctrico anual en la Unión Europea (EU27) es de 1067 TWh por año
- El consumo estimado de energía eléctrica en la Unión Europea sin la aplicación de la legislación sería de 1252 TWh en 2020 – 20% de este consumo procedente de motores de bombas
- El consumo estimado de energía eléctrica en la Unión Europea con legislación sería de 1117 TWh en 2020
Esto significa que la aplicación de la directiva se traduce en ahorro en energía eléctrica de 135 TWh en la Unión Europea en 2020 – o el 5% del la energía eléctrica total consumida en la Unión Europea, lo que es similar al uso de edificios residenciales habitados por 83 millones de personas en la UE. Esto equivale a la reducción de CO2 estimado de 54 millones de toneladas de CO2 en la Unión Europea (UE27) en 2020