Coeficiente del radiador

El coeficiente del radiador n indica el cambio en la producción de calor de un radiador cuando las condiciones reales, en términos de temperatura del agua y temperatura de la sala, se apartan de las condiciones estándar, es decir, los valores que se han utilizado para definir la capacidad calorífica nominal del radiador.

Este coeficiente se utiliza para calcular la potencia calorífica real para unas condiciones determinadas. El valor del coeficiente depende de la geometría del radiador, pero normalmente varía en el rango de 1,3 +/- 0,1. El fabricante del radiador debe suministrar su coeficiente n.

La fórmula mostrada a la derecha se puede utilizar con el coeficiente n para calcular la potencia calorífica real de un radiador para unas temperaturas de suministro y de retorno del agua y una temperatura de la sala dadas.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati