Saturación

El punto de saturación es el punto en el que el aire ya no puede absorber más agua. Al punto de saturación también se le conoce como punto de rocío. También se puede decir que un líquido saturado, tal como el agua o un vapor saturado, contiene la máxima cantidad de energía calorífica sin hervir o condensar.

El punto de saturación es el punto en el que el aire ya no puede absorber más agua. Al punto de saturación también se le conoce como punto de rocío. También se puede indicar que un líquido saturado, tal como agua o un vapor saturado, contiene la máxima cantidad de energía calorífica sin hervir o condensar.

El presente diagrama h,x muestra el aire húmedo a 1013 mbar. Se puede utilizar para determinar el contenido absoluto de agua en el aire húmedo (x), humedad relativa del aire (%), temperatura (oC) y entalpía (h).


    Facebook Twitter LinkedIn