Densidad específica

La densidad específica de un material o líquido es el término que se utiliza para describir su unidad másica.

El término técnico para la densidad específica, también conocido como densidad, es ρ y se mide en kg/m³.

La capacidad calorífica específica depende de la temperatura del medio. La densidad específica del agua en un sistema de calefacción a una temperatura de entre 20–90 oC es 1,000 kg/m³.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati