Presión estática

La presión estática de un sistema es la presión que no proporciona la bomba de circulación. En sistemas abiertos, la presión estática depende de la altura geodésica del sistema.

En los sistemas abiertos, la presión estática se define como la diferencia de presión estática entre el nivel de agua abierto del lugar más elevado y el nivel de salida del agua.

Normalmente, un sistema presurizado cuenta con un depósito de expansión presurizado, incluyendo con frecuencia una membrana de goma, que separa el gas comprimido y el agua en el sistema.

La presión estática tiene una influencia significativa en las bombas y en las válvulas. Si la presión estática es demasiado baja, el riesgo de cavitación aumenta, especialmente a elevadas temperaturas.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati