Sensor de temperatura

Los sensores de temperatura se utilizan en todos los tipos de instalaciones de edificios en sistemas de ventilación, calefacción, aire acondicionado, etc.

Los sensores de temperatura se utilizan en todos los tipos de instalaciones de edificios en sistemas de ventilación, calefacción, aire acondicionado, etc. El sensor de temperatura mide la temperatura del medio que fluye (agua, aire, etc.) ya sea directamente utilizando un sensor o indirectamente mediante un soporte montado en la tubería/conducto.

Mecánico o electrónico
Los sensores de temperatura pueden ser mecánicos (en la forma del tradicional termómetro) o sensores electrónicos. Los termómetros tradicionales sólo se utilizan para monitorización, mientras que los sensores electrónicos de temperatura se utilizan para control, procesando digitalmente la señal, por ejemplo en un sistema de gestión de un edificio (BMS).