Limitador termostático de temperatura de retorno

En un sistema se debe instalar una válvula termostática limitadora de la temperatura de retorno cuando la temperatura del agua de la tubería de retorno no deba superar un valor determinado

La válvula es automática y emplea un sensor de temperatura ubicado en la válvula. La válvula se cerrará cuando se supere la temperatura especificada. El punto de ajuste para la temperatura se puede definir dentro de un rango determinado.

Entre las aplicaciones de la válvula de retorno se incluyen pequeñas instalaciones de calefacción por suelo radiante sin bucle de mezclado, radiadores y depósitos de agua caliente.


    Facebook Twitter LinkedIn