Sistema Tichelmann

Los sistemas de dos cadenas en el que cada uno de los radiadores existentes en el mismo piso tienen la misma longitud total de tubería de distribución se denominan sistemas Tichelmann.

También se les suele denominar sistemas de retorno inverso.

Aquellos radiadores cuya tubería de suministro medida desde la bomba tengan una menor longitud tendrán una tubería de retorno más larga. Se aplica lo opuesto a un radiador situado más lejos. Este sistema garantiza una resistencia uniforme y, por ello, un caudal de agua más o menos igual en todas las superficies calefactoras. Como consecuencia, el caudal de agua correspondiente a cada fuente de calor no necesita ajustarse de forma individual durante la puesta en servicio. Sin embargo, este sistema suele conllevar unos tendidos de tuberías más largos y complicados y, por ello, unos costes más elevados.

El sistema se puede usar tanto en calefacción como en aire acondicionado.

El sistema de retorno inverso se denomina así en honor de Albert Tichelmann, ingeniero que trabajó en el sector de la calefacción por agua caliente.