Alerta de seguridad en bombas de máquina herramienta con variador de frecuencia

08/10/2020

Aviso de seguridad sobre las cubiertas del ventilador utilizadas en bombas de máquina herramienta con motores Grundfos MGE, modelos H, I y J.

 

Estimado cliente,

 

Queremos informarle de un aviso de seguridad. Basándonos en nuestras propias investigaciones, hemos llegado a la conclusión de que es posible que haya comprado bombas para máquina herramienta de Grundfos equipadas con un motor Grundfos MGE modelo H, I o J. Estas bombas están expuestas a aceites de corte agresivos u otros productos químicos agresivos.

 

La exposición química puede causar una degradación de la cubierta del ventilador y, finalmente, exponer el ventilador al contacto humano.

 

Los motores MGE, modelos H, I y J, producidos a partir de la semana 40 de 2020, estarán equipados con una cubierta de mayor resistencia química.

 

En términos de funcionamiento, Grundfos recomienda que se preste especial atención al estado de la cubierta del ventilador la próxima vez que se inspeccione o se atienda la bomba.

 

Recuerde apagarlo en caso de que se realice una inspección física.

 

Grundfos ofrece cubiertas de repuesto con mayor resistencia química sin cargo, sin importar si ha visto degradación de una cubierta de ventilador o si desea reemplazar una cubierta intacta para estar seguro. El procedimiento de sustitución es muy sencillo ya que la tapa se sujeta mediante cuatro tornillos accesibles.

 

Puede ver las instrucciones para reemplazar las cubiertas aquí.

 

NUEVAS CUBIERTAS DE VENTILADOR

  • 99957569: usadas en motores MGE modelo H e I de hasta 2,2 kW.
  • 99957566: usadas en motores MGE modelo J de entre 3 y 5,5 kW.
  • 99957570: usadas en motores MGE modelo J de entre 7,5 y 11 kW.

 

No dude en ponerse en contacto con su empresa de ventas local de Grundfos si desea solicitar cubiertas de repuesto.

 

Nos disculpamos profundamente por cualquier inconveniente que esto pueda causar, pero la seguridad, la responsabilidad y la confiabilidad son nuestra prioridad.

 

Atentamente,

 

Bombas GRUNDFOS España, S.A.

Camino de la Fuentecilla, s/n

28110 Algete (Madrid), España