Aviso importante de seguridad para motores MGE Modelo F

03/07/2020

No retire la cubierta de la caja de terminales durante el servicio o el mantenimiento a menos que lo desconecte de la red.

Mediante este aviso preventivo le informamos sobre un posible riesgo de seguridad, por descarga eléctrica, durante las operaciones de servicio o mantenimiento en los motores MGE Modelo F (11‐22kW) fabricados después de la semana 14 de 2017. Estos motores se  utilizan en las bombas CRE, MTRE, TPE, NBE, NKE y booster de bombas múltiples.

Este aviso se ha hecho necesario al darnos cuenta de los incidentes acontecidos durante las paradas de servicio en el MGE modelo F al retirar la cubierta de la caja de terminales y conectar la alimentación con ella encendida. Dicho procedimiento no está de acuerdo con las instrucciones de servicio de Grundfos y representa un riesgo de seguridad debido a la posible exposición a terminales vivas de 400V.

IMPORTANTE:

Todas las operaciones de servicio o mantenimiento que requieran la retirada de la
cubierta de la caja de terminales deberán ser realizadas por personal específicamente cualificado, con la alimentación APAGADA y de acuerdo con las normas y regulaciones de salud y seguridad aplicables localmente sobre el trabajo eléctrico.

Además, debe tener en cuenta que tocar las partes vivas puede ser peligroso hasta 30 minutos después de la desconexión. Se hace referencia a las instrucciones de Servicio de Grundfos

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, comuníquese con Bombas Grundfos España.