Nuevos modelos COMFORT PM para ACS, con temporizador digital

02/07/2020

Nuevos modelos COMFORT PM para ACS, con temporizador digital

Grundfos amplía la gama de recirculadoras de agua caliente sanitaria con dos modelos con temporizador digital integrado, las nuevas COMFORT PM DT.

Los dos nuevos modelos que se incorporan a la actual gama de recirculadoras de ACS COMFORT PM ofrecen al novedad de su control mediante temporizador integrado.

Gracias a su Digital Timer, la zona de trabajo de la bomba se puede mantener dentro de un intervalo predefinido o deseado. Esto significa que la bomba solo funciona durante los periodos en los que se necesita agua caliente, proporcionando el máximo confort y un gran ahorro energético.

Principales características: ¿Qué ofrece la bomba?

  • Funcionamiento sencillo
  • Modos de funcionamiento: continuo o con temporizador
  • Dos bombas en una (Timer, Basic)
  • Fácil instalación
  • Protección contra marcha en seco
  • Ahorro energético y conservación del calor

Más información sobre la gama COMFORT pulsando aquí.