Grundfos ALPHA2, ¡ahora con 5 años de garantía!

01/09/2015

Bomba circuladora de calefacción ALPHA2

La bomba circuladora Grundfos ALPHA2 te ofrece la máxima fiabilidad y te lo demostramos ofreciéndote ¡5 años de garantía!

Grundfos ALPHA2 marca la diferencia otra vez. No solo por ser la bomba circuladora más eficiente de su clase en el mercado. Ahora puedes añadirle una nueva y gran ventaja: los 5 años de garantía que te ofrecemos para todos los modelos ALPHA2 fabricados a partir del 1 de enero de 2015. Con esta extensión de garantía queremos demostrarte lo seguros y convencidos que estamos de su extraordinaria fiabilidad.

Grundfos ALPHA2 es una bomba innovadora basada en la fiabilidad de una marca tan reconocida como Grundfos. Con más de 60 años de experiencia y más de 3 millones de circuladoras de calefacción ALPHA2 vendidas en todo el mundo, estas bombas de calidad superior superan ampliamente los requisitos establecidos por las normativas europeas en eficiencia energética.

Esta circuladora dispone de una tecnología ampliamente contrastada y ha sido mejorada para ofrecer la máxima fiabilidad y eficiencia energética del mercado.

Su tratamiento por cataforesis en el cuerpo de la bomba proporciona una gran resistencia a la corrosión y la hace incluso una bomba apta para aplicaciones de agua fría. El eje y cojinetes cerámicos impiden la presencia de partículas metálicas en la bomba evitando los temidos bloqueos y alargando la vida útil de la circuladora.

La bomba circuladora más eficiente de su clase

Estudios independientes muestran que la bomba Grundfos ALPHA2 es la más eficiente del mercado de las pequeñas circuladoras con un Índice de Eficiencia Energética (IEE) de tan solo 0,15. Esto significa que Grundfos ALPHA2  ofrece un ahorro energético de más del 85% si lo comparamos con las bombas de circulación tradicionales sin variadores de velocidad.

Estos niveles de eficiencia record se han conseguido gracias al diseño de su nuevo motor, de una hidráulica mejorada. La Directiva europea EuP (sobre Productos que Utilizan Energía) establece que todas las bombas circuladoras comercializadas en la UE después del 1 de enero de 2015 deben tener un IEE igual o inferior a 0,23. Grundfos ALPHA2 cumple los requisitos ampliamente ya que su IEE es de tan solo 0,15.

En la práctica, esto significa que la bomba circuladora ALPHA2 es un 35% más eficiente que las bombas que simplemente cumplen los requisitos establecidos por la UE.

Descubre los principales beneficios y ventajas de Grundfos ALPHA2 en este sencillo folleto