Gran éxito de la Jornada HVAC en el Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona

05/10/2016

Gran éxito de la Jornada HVAC en el Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona

La sede barcelonesa del Colegio EIC ha acogido la sesión Promoempresa centrada en eficiencia energética y sistemas HVAC de Bombas Grundfos y Danfoss en la que se ha profundizado en los sistemas y las soluciones de bombeo eficientes.

El control y los consumos energéticos en el bombeo de sistemas de clima en circuitos cerrados ha centrado gran parte de la jornada cuyo objetivo ha sido impulsar conocimientos técnicos y científicos aplicados a la climatización, la calefacción, la ventilación y la refrigeración, así como contenidos técnicos de ingeniería relacionados con el medio ambiente y el uso racional de la energía.

Por parte de Grundfos España, Mariano Puerta, responsable nacional de ingenierías, y Jordi Caballol, responsable de ingenierías Zona Este y Andorra han ofrecido datos muy interesantes como, por ejemplo, que las bombas son responsables del 10% del consumo eléctrico mundial, según Europump o que, a día de hoy, las empresas pueden ahorrar la misma cantidad de electricidad que consumen 1.000 millones de personas. Del mismo modo, si sólo se utilizaran sistemas de bombeo de alta eficiencia energética podríamos ahorrar un 4% del consumo energético a nivel mundial.

También se destacaron las conclusiones de un estudio realizado por la Comisión Europea sobre los costes del ciclo de vida en sistemas de calefacción y refrigeración. La adquisición del sistema de bombeo no es la mayor inversión en una instalación (5%), pero mantenerlo en funcionamiento sí (10%). Los costes energéticos representan el 85% restantes del gasto.

Por este motivo, Grundfos se centra en la eficiencia y la fiabilidad en toda la vida útil de la bomba a través de controles inteligentes, un planteamiento integral de sistemas y motores de eficiencia energética superior. Otro aspecto destacable de la charla ha sido la Ley del Afinidad, que muestra una clara relación entre RPM, caudal, altura y efecto. Es decir, reduciendo las RPM al 50% de un caudal al 50% la altura se reduce al 25% y la potencia necesaria al 12,5%.

Grundfos también ha profundizado en las diferentes tipologías de los sistemas de control de bombas. Finalmente, se enumeraron los beneficios de implementar bombas con control de velocidad:

  • Ahorro energético: reducción del coste del ciclo de vida y la emisión de CO2
  • Más confort: reducción del ruido producido en la instalación
  • Presión constante: sin golpes de arite para que el sistema funcione en armonía
  • Ajuste automático a los cambios del sistema: reducción del coste total del sistema: las bombas con control de velocidad reducen considerablemente el número de válvulas en la instalación respecto a sistemas de caudal constante
  • Protección electrónica de la bomba y el motor y electrónica: mayor durabilidad, reduce el estrés del motor, la bomba y el sistema; protección total del motor 

Para finalizar, Grundfos ha dado unas recomendaciones en la explotación de bombas con variador de frecuencia:

  • No bajar más del 20% la frecuencia nominal
  • Instalar en los variadores filtros contra armónicos para evitar posibles interferencias a otros elementos del sistema
  • Controlar y sincronizar la apertura y el cierre de válvulas motorizadas en impulsión de bombas con el arranque y parada de bombas con variador de frecuencia.

Grundfos-Jornada-HVAC-2
Gran éxito de la Jornada HVAC en el Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona