Calderas y sistemas: obtención de niveles de agua constantes y una calidad de vapor uniforme

¿Su sistema de caldera tiene dificultades para controlar la calidad del vapor?

Las bombas inteligentes de velocidad variable de Grundfos permiten mantener un nivel constante de agua en la caldera de vapor, lo que contribuye a mejorar la calidad y el control del vapor. Puede optar por un control directo del nivel de agua y eliminar la válvula de alimentación y la línea de bypass. Esto le permitirá usar bombas más pequeñas, ya que no será necesario compensar la pérdida de presión a través de la válvula de alimentación. De esta forma, conseguirá un sistema de caldera más sencillo y rentable.

Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS le permiten:

  • Simplificar el sistema de caldera
  • Obtener un nivel de agua constante y preciso sin usar una válvula de control
  • Usar bombas más pequeñas
  • Reducir los costes de capital (bombas más pequeñas y menos componentes)
  • Mejorar la calidad y el control del vapor
  • Reducir los costes de funcionamiento

Soluciones diseñadas por expertos pensando en sus necesidades

Si decide usar una solución Grundfos iSOLUTIONS, nuestros expertos en calderas y sistemas le ayudarán a adaptar las bombas de alimentación conforme a los requisitos específicos de su caldera, de su instalación de agua de alimentación y del conjunto del proceso. Dispondrá de un punto de contacto único para obtener asistencia de cara al diseño, la instalación y el mantenimiento de su sistema.


¿Su sistema de caldera es excesivamente complejo?

Un sistema de caldera con bombas de velocidad variable y control directo del nivel de agua consigue reducir el número de componentes necesarios. Las soluciones Grundfos iSOLUTIONS permiten eliminar algunos componentes y tuberías, ya que el control tiene lugar a través de la propia bomba (y no de las válvulas). La eliminación de las válvulas limitadoras de caudal, las líneas de bypass y los circuitos de mezcla reduce el consumo energético y los costes de mantenimiento.

Sistema de alimentación de caldera con bombas de velocidad variable y control directo del nivel de agua

  • El nivel de agua permanece constante.
  • Las bombas de velocidad variable controlan directamente el nivel de agua, lo que evita tener que usar una válvula de alimentación.
  • El control de las bombas se efectúa mediante un sensor de nivel de 4-20 mA en la caldera. La toma de agua se ajusta continuamente en función del consumo de vapor.
  • Las bombas funcionan a velocidad máxima cuando el nivel de agua es bajo, y la velocidad disminuye a medida que aumenta el nivel. Al alcanzar el nivel máximo se paran, lo que evita tener que usar un bypass.

Este sistema funciona a la perfección y resulta idóneo para todo tipo de calderas de vapor, ya sean grandes o pequeñas. Minimiza el riesgo de que se produzcan efectos de sobreebullición o arrastre, ya que mantiene constante el nivel de agua y produce vapor de excelente calidad.

 

Características técnicas de las bombas Grundfos iSOLUTIONS

Extremo superior refrigerado: una cámara refrigerada por aire separa la cámara de sellado del líquido bombeado, lo que produce un efecto aislante. No es necesario usar un líquido externo para enfriar el cierre mecánico.

Baja carga NPSH: gracias al gran tamaño del primer impulsor, las bombas de baja carga NPSH soportan mejor las presiones de entrada deficientes y el agua caliente.

Cierre mecánico doble: las bombas con cierre mecánico doble permiten integrar una cámara llena de líquido entre ambos cierres. Pueden utilizarse en instalaciones de agua caliente y de vacío.

Tecnología MAGdrive: para accionar el eje y los impulsores se usan imanes, lo que elimina la unión física entre la bomba y el motor. Además, esto sella herméticamente la bomba y evita posibles fugas.

Brida con cojinete: una brida adicional con un cojinete de bolas de gran tamaño permite absorber las fuerzas axiales en ambas direcciones. Esto prolonga la vida útil con condiciones de entrada exigentes.


¿Por qué elegir una solución Grundfos iSOLUTIONS para su instalación?

Sólo Grundfos le ofrece la posibilidad de compensar la curva de la bomba para su instalación en particular, lo que permite eliminar la parte más inestable de la curva y mantener el nivel de agua controlado constantemente. Si desea contactar con uno de nuestros expertos en aplicaciones para informarse acerca de la compensación de la curva de la bomba o posibles soluciones inteligentes para su proyecto, póngase en contacto con Grundfos España.