Comparación entre sistemas de aumento de presión individuales y zonificados

Evite sobrepresiones en los sistemas de aumento de la presión de agua

Diseño de un sistema óptimo de aumento de la presión de agua

El desafío:

Para garantizar una presión constante, los edificios comerciales de gran altura se enfrentan a dos importantes desafíos: en primer lugar, la presión de la red de suministro de agua no suele bastar para dar servicio a todo el edificio; y, en segundo lugar, la demanda de agua cambia constantemente. A menudo se instalan aljibes para asegurar la disponibilidad de agua. No obstante, esto incrementa la necesidad de disponer de bombas, ya que hay que aumentar la presión del agua para que llegue a todos los usuarios. Por lo tanto, el sistema de aumento de presión debe ser fiable y, además, tener un diseño inteligente que permita mantener una presión adecuada sea cual sea el consumo. Los sistemas individuales de aumento de presión pueden producir presiones inaceptablemente altas en las plantas más bajas del edificio. Si esto sucede, habrá que instalar costosas válvulas de alivio de presión para eliminar el exceso de presión, con el consiguiente derroche energético.

Nuestra solución:

Para elegir el sistema idóneo de aumento de presión hay que tener en cuenta la altura del edificio y el perfil de carga. No obstante, en la mayoría de los casos, un sistema zonificado con varias bombas de aumento de presión que den servicio a las distintas zonas de presión suele ser la solución más eficiente. Los sistemas zonificados de aumento de presión garantizan que el aumento de presión en el sistema sea exclusivamente el necesario. Esto hace que la presión de agua sea idéntica en todas las plantas del edificio y que no se produzca derroche energético, incluso aunque el consumo fluctúe. El planteamiento zonificado también mejora la fiabilidad, ya que incluye varias bombas y garantiza que el sistema pueda adaptarse a las fluctuaciones de consumo.

Descargue nuestras guías de aplicaciones

Existe una diferencia considerable entre el mejor y el peor diseño de un sistema de aumento de presión. Nuestro manual de ingeniería explica las causas.

¿Por qué elegir una solución inteligente de aumento de presión?

La solución más inteligente: un sistema zonificado

Sistema individual de aumento de presión

Sistema individual de aumento de presión

La manera más sencilla de obtener una presión de agua uniforme en los grifos de todas las plantas de un edificio es generar un exceso de presión (y eliminar después parte de él).

El uso de un sistema individual de aumento de presión para suministrar agua a un edificio provoca grandes diferencias de presión. La estación de aumento de presión del sótano dispone de potencia de bombeo suficiente para vencer la pérdida de presión existente y conseguir que el agua llegue hasta la última planta. Sin embargo, esto significa que la presión de agua corriente en las plantas más bajas superará el valor aceptable. Por lo tanto, habrá que instalar válvulas de alivio de presión para eliminar el exceso de presión. Dicho de otra forma, no sólo habrá que invertir dinero en componentes adicionales, sino que además se desperdiciará parte de la presión producida a costa de consumir energía.

Sistema zonificado

Sistema zonificado

La solución más inteligente para aumentar la presión de agua es producir la presión estrictamente necesaria en cada planta (ni más, ni menos).

La división de un edificio de gran altura en zonas de aumento de presión permite definir el caudal y la presión necesarios en cada zona. Grundfos Product Center le permite dimensionar con facilidad cada sistema de aumento de presión para que satisfaga sus necesidades concretas. Cuando cada sistema de aumento de presión bombee agua a la velocidad adecuada, observará un claro efecto sobre el consumo energético: se eliminará el derroche energético asociado a la reducción de la sobrepresión y las bombas funcionarán conforme al perfil de carga de cada zona. Nuestros sistemas de aumento de presión se adaptan con inteligencia a la demanda, eliminando la necesidad de instalar válvulas de alivio de presión y garantizando un funcionamiento fiable y eficiente en todo momento.

Sistema de aumento de presión Multi-E

Sistema de aumento de presión Multi-E

Ventajas

  • Motores MGE de alta eficiencia
  • Adaptación perfecta a la demanda con presión constante
  • Modo de control inteligente (función multimaestro)
  • Manejo sencillo desde el panel de la bomba o con un smartphone con la app Grundfos GO instalada
Más información sobre Hydro Multi-E




Cómo hacer cálculos en Grundfos Product Center